This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:用于连接普适显示电子产品设计书的参考软件

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1066911/cc3235sf-reference-software-to-interface-with-pervasive-display-epds

部件号:CC3235SF

大家好,团队

美好的一天! 请检查我们的客户问题。  

Sianom Technologies 已从 TI 购买 CC3235SF 开发套件,用于实施 WiFi 控制的 ESL 开发。 请您与我们分享一 款可与普遍显示电子产品开发指南交互的软件?

谢谢你。


此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 CC3235SF SDK,他们可以下载。

    它包含演示各种用例的示例应用程序。  

    我不确定他们需要使用什么接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安装了 CC3235SF SDK,您能否 在 SDK 中指出与普遍 显示的电子纸张显示(EPD)应用相关的参考软件,因为它们是 TI 的合作伙伴  

    请注意,CC3235SF 正在与 - EPD Extension Kit Gen 3 (EXT3)-无处不在的显示器进行交互

    应用参考:演示电子货架标签的无线控制

    设置:

    -TI CC3235SF 打算 与 EPD 物理连接,

    应用处理器旨在通过 CC3235SF 的 WiFi 连接进行无线连接,以远程控制 EPD  

    如果您需要更具体的说明以更好地支持我们,请务必做出回应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有将 CC32xx 与 EPD 集成的示例。

    我不确定需要什么接口(UART/SPI)。 我们有一些示例(在“Drivers/”下)显示外围设备驱动程序的使用情况。

    “演示/” 示例侧重于 wi-fi 使用案例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用的接口为 SPI。 我知道 TI 没有用于将 CC32xx 与普遍显示的电子产品开发人员集成的软件示例,但 TI 是否可以通过软件示例支持我们?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要一个示例 EPD 软件,该软件将移植到 CC32xx 平台。

    例如,您可以参考以下参考设计,将 cc32xx 与 LCD 显示屏集成在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否错过了附加示例?

    <... “以下参考信息”...>?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的...

    https://www.ti.com/tool/TIDM-1020