大家好,团队
美好的一天! 请检查我们的客户问题。
Sianom Technologies 已从 TI 购买 CC3235SF 开发套件,用于实施 WiFi 控制的 ESL 开发。 请您与我们分享一 款可与普遍显示电子产品开发指南交互的软件?
谢谢你。
此致,
乔纳森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们有 CC3235SF SDK,他们可以下载。
它包含演示各种用例的示例应用程序。
我不确定他们需要使用什么接口。
安装了 CC3235SF SDK,您能否 在 SDK 中指出与普遍 显示的电子纸张显示(EPD)应用相关的参考软件,因为它们是 TI 的合作伙伴
请注意,CC3235SF 正在与 - EPD Extension Kit Gen 3 (EXT3)-无处不在的显示器进行交互
应用参考:演示电子货架标签的无线控制
设置:
-TI CC3235SF 打算 与 EPD 物理连接,
应用处理器旨在通过 CC3235SF 的 WiFi 连接进行无线连接,以远程控制 EPD
如果您需要更具体的说明以更好地支持我们,请务必做出回应
我们没有将 CC32xx 与 EPD 集成的示例。
我不确定需要什么接口(UART/SPI)。 我们有一些示例(在“Drivers/”下)显示外围设备驱动程序的使用情况。
“演示/” 示例侧重于 wi-fi 使用案例。
使用的接口为 SPI。 我知道 TI 没有用于将 CC32xx 与普遍显示的电子产品开发人员集成的软件示例,但 TI 是否可以通过软件示例支持我们?
您需要一个示例 EPD 软件,该软件将移植到 CC32xx 平台。
例如,您可以参考以下参考设计,将 cc32xx 与 LCD 显示屏集成在一起。
您是否错过了附加示例?
<... “以下参考信息”...>?