This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐 TI 的最新 Wi-Fi BLE 网关平台

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF, CC2652R7, CC2640
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1067012/please-suggest-latest-platform-from-ti-for-wi-fi-ble-gateway

“线程”中讨论的其它部件:CC3220SFCC3235SFCC2652R7CC2640

亲爱的各位,

我们即将为 Wi-Fi BLE 网关开发解决方案。

我们的客户预计最终产品成本将低于25美元,BLE5.0,AWS 连接,云上的 OTA 固件更新以及通过 BLE 连接的大约10台设备。

我们开始在德州仪器(TI)上搜索解决方案,并找到了满足上述要求的各种解决方案可用性。 对于 OTA,我们发现了面向 TI CC3220SF 的 AWS 免费 RTOS 演示。

我们将继续研究。

同时,我们要求 TI 建议合适的最新产品系列,以满足我们的要求。

请提出可供评估板购买的解决方案。 如果 AWS OTA 演示可用于建议的评估板,则它将更有优势。  

此致...

日格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh,

    明天我将在这里跟进。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh,

    我可以评论一下要使用的最佳 Wi-Fi 设备。 我推荐 CC3235SF;它具有1MB 闪存和256KB RAM,为您的应用程序提供更多内存。 它还 支持2.4和5 GHz Wi-Fi 频段。

    SimpleLink CC32XX AWS 物联网插件 允许您在我们的大多数 CC322X 和 CC323X 设备上使用 AWS 平台。 您还可能会发现 SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3x20,CC3x3x 无线更新 对于在我们的 Wi-Fi MCU 上启动 OTA 应用程序非常有用。  

    还有 SimpleLink SDK BLE 插件 ,您可以使用它将 蓝牙 MCU 与 CC32XX 设备连接。 例如 ,插件中提供了一个 BLE Wi-Fi 配置示例。  

    对于 BLE 设备,我建议您 在  蓝牙/BLE 论坛上发布查询。 如果您愿意,我可以直接将此主题移至该论坛,以便 BLE 专家在此发表评论。

    谢谢,
    雅各布   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jacob 的帮助。

    我们的客户还在寻找网关上托管的 Web 服务器,以便在接入点模式下进行配置。

    请确认您推荐的也适合托管 Web 服务器的 CC3235SF 平台。

    我们的计划是使用评估板开发第一个原型。 在稍后阶段,我们将进行实际的硬件开发。 如果客户坚持在第一阶段使用 FCC 认可的 COTS 模块,那么您是否了解使用 德州仪器(TI)芯片组开发 IOT Wi-Fi BLE 网关的制造商?

    请将 线程移至 BLE 专家。

    此致...

    日格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh,

    [引用 userid="496917" url="~ë/support/wireless-connectivity /wi-fi-group/wi-fi -forum/1067012/please -probe-latest - platform-fi-for-wi-fi be-gateway/3950217#3950217"]

    我们的客户还在寻找网关上托管的 Web 服务器,以便在接入点模式下进行配置。

    请确认您推荐的也适合托管 Web 服务器的 CC3235SF 平台。

    [/引用]

    您可以在接入点模式下在 CC3235SF 上托管 Web 服务器。 我推荐 SDK 中的“开箱即用”演示。 您可能需要查看以下线程:

    [引用 userid="496917" url="~ë/support/wireless-connectivity /wi-fi-group/wi-fi -forum/1067012/please -prospect-latest-platform-fi-for-wi-fi-be-gateway/3950217#3950217]\n 我们计划使用评估板开发第一个原型。 在稍后阶段,我们将进行实际的硬件开发。 如果客户坚持在第一阶段使用 FCC 认可的 COTS 模块,那么您是否了解使用 德州仪器(TI)芯片组开发 IOT Wi-Fi BLE 网关的任何制造商?

    我不知道有什么,但我会研究这个问题并为你检查。

    [引用 userid="496917" url="~ë/support/wireless-connectivity /wi-fi-group/wi-fi -forum/1067012/please -prospect-latest-platform-fi-for-wi-fi be-gateway/3950217#3950217"]请 将线程转移给 BLE 专家。

    线程已移动。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh,

    根据您制定的 BLE 要求(BLE 5.0,10个以上同步连接,OTA),我推荐使用 CC2652或 CC2652R7 (与 CC2652相同,但内存更大)。 如果您尝试连接到10台以上设备,同时仍有 OTA 空间,那么您将欣赏到更大的内存大小。 如果发现您仍需要更多内存,我建议您执行片外 OTA。

    我建议使用 CC2652R7启动板进行开发,如果您发现不需要所有附加内存,则从 CC2652R7移植到 CC26552是一个非常简单的过程。

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../LP-CC2652R7

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Nathan 的回复。

    TI 是否有以下任何 BLE WiFi 评估板可供购买。

    https://www.ti.com/tool/TIDC-BLE-TO-WIFI-IOT-GATEWAY

    目前不能购买评估版以上的评估版。

    此致...

    日格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh,

    我不知道 有任何一款包含 BLE 和 WiFi 的单板可供销售,但您可以购买 CC2652R7启动板,并 使用共存功能将其连接到 CC3235SF 启动板

    共存链接: dev.ti.com/.../node

    最佳

    不会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nathan,

    根据您的意见,我们为 BLE WiFi Gateway 产品提供了超越架构的训练。

    1. 如上所示,CC2640将用于简单网络处理器配置
    2. CC2640的 Cortex M3将不会使用。 我们希望与 OTA 更新相同,我们只需更新  CC32xx 应用程序映像。
    3. CC32xx 设备将通过 UNPI/HCI 接口连接到 CC3640
    4. 所有 BLE 设备的配置文件处理将由 CC32XX 处理
    5. 在 AWS 的 OTA 更新中,仅 CC32XX 应用程序将更新。 CC2640图像将不会更新。
    6. BLE 通信序列
      • CC32XX 将使用 HCI/UNPI 接口命令启动与设备1的连接
      • 成功连接后,启动与设备 N 的连接
      • CC2640将把手返回 CC32XX
      • 使用收到的句柄 CC32XX 将使用 HCI/UNPI 接口命令在设备1上读取/写入 N 特性/属性

    我们的疑问:

    1. 如第1至第4点所述,是否可以直接从 CC32XX 处理双设备的配置文件? 请建议进行任何更正。
    2. 我们是否获得了对 HCI 命令界面(默认和用户定义)的完全支持,或者我们将只获得 UNPI 界面? 什么是 UNPI 接口?
    3. 第6点提到的 BLE 序列通信是否正确? 请建议进行任何更正。
    4. TI 是否具有不含皮质 M3的 BLE cc2640类似解决方案?
    5. 作为未来的规定,是否 可以 使用 OTA 从 AWS 云对 CC2640的 Cortex M3进行编程
    6. 建议在建议的架构中进行任何更正/改进/问题。
    7. CC32xx 上的1MB 闪存足以支持 OTA,Web 服务器和 AWS 连接功能
    8.  TI 提供了任何建议上述方法的白皮书/视频,请与我们分享。

    此致...

    日格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh,

    请打开一个新线程(在本例中为多个新线程)以供后续问题使用。 我们希望将帖子限制为每线程一个问题,以便更好地进行内部跟踪,并在以后其他人与您有相同问题时更好地进行搜索。 当您打开新线程时,我们将回答这些问题。

    谢谢你,

    不会