This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:无法连接到 SSID 名称中具有空格字符的 SSID

Guru**** 2693255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1065847/cc3220mod-cant-connect-to-ssid-having-space-character-in-ssid-name

部件号:CC3220MOD
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们已经测试了用于连接 WiFi SSID 和 MQTT 通信的工作代码

但最近我们发现 WiFi SSID 名称带有 空格字符。 用于 Ex "ENG WiXi"。

设备可以使用相同的程序毫无问题地连接到其他 APS,但它与 SSID 名称之间有空格字符的 SSID 进行连接。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ashok,

    如果 AP 名称周围有引号,您是否能够连接到 AP? 请参阅 此相关 E2E 帖子

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们提供 SSID 名称作为字符串。

    您共享的 E2E 帖子与 Linux 命令行参数传递问题相关,与我的问题无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否使用连接配置文件或手动连接? 如果使用了连接配置文件,如何设置 SSID (通过 SL_ API 调用从代码的 Web 界面)。

    • 在我的代码中,我使用手动连接。 我已经完成了 SSID“ENG WiXi”的测试,这项测试没有任何问题。 我使用 CC3220MODSF 和最新的 SDK 和 ServicePack (5.30.00.08+3.21.0.1)进行了测试。
    • 我还记得由于字符编码而从配置网页插入特殊字符和空格时会出现一些问题。 但我现在找不到这条线程。 也许是这个。

    1月