This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC3235SF:请求构建和计划支持:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, SYSCONFIG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1066324/launchxl-cc3235sf-request-for-build-and-program-support-error-connecting-to-the-target-error--2131-0x0

部件号:LAUNHHXL-CC3235SF
“线程”中讨论的其他部件: CC3235SFsysconfigUNIFLASH

大家好,

我正在尝试导入并简单地在我的主板上构建和刷新代码(LAUNCXL-CC3235SF),并且面临一些问题。

1.我只是从 CCS 中的资源管理器导入了一个演示项目,并尝试在[MCU+Image]构建配置中构建该项目。 但是,生成失败,并显示以下消息:

构建次要目标:“SYSCFG/AT_commands_CC3235SF_LAUNSCHXL_tirtos_CCS.SLI”
正在调用:图像生成器
c:/tielink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe" syscfg create_image --sdk_path "C:/ti/xl simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08"-cc_cr_cr_crv_crv_crv_files_ch_crv_chv_chv_v_v_v_v_chv_v_v_crv_chv_v_v_v_v_crv_chv_v_v_vs/v_v_v_v_clv_v_v_v_v_v_v_v_v_clv_v_v_v_v_crv_v_chv_v_v_v_v_chv_v_v_v_v_chv_v_v_v_v_v_chv_v_v_v_v_v_v_cl_v_v_v_v_v_v
INFO:ROOT:未检测到 FTDI,正在尝试 XDS
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关机
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:启动
Makefile:184:目标“配置/AT_commands_CC3235SF_LAUNHXL_tirtos_CCS.SLI”的配方失败
回溯(最近一次呼叫最后一次):
文件"<STRING>",行5262,位于<module>中
主文件“”,行5258
文件"<STRING>",行5228,cmdline 中
命令行 sysconfig_create_image 中的文件"<STRING>"
create_image_fin_sysconfig 中的文件"<STRING>",第2498行
connect_device 中的文件"<string>"行1567
文件“w:\slbootloader\slbootloader.py”,第409行,位于 connect_with 重置中
文件“w:\slbootloader\slbootloader.py”,第271行,位于_EARD_ack 中
文件“w:\slbootloader\slbootloader.py”,第302行,在_read_data 中
slbootloader.slbootloader.BootLoader错误:
错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError,读取数据超时
SLImageCreator 返回-1
gmake [1]:***[syscfg/AT_commands_CC3235SF_LAUNHXL_tirtos_CCS.SLI]错误-1
gmake [1]:目标“辅助输出”不会由于错误而重制。
Makefile:156:目标“全部”的配方失败
gmake:***[所有]错误2.

****构建完成****

但是,我可以在调试构建配置中构建项目,而不会出现任何问题。 当我尝试刷新此二进制文件时,会出现第二个问题。

2.当我尝试刷新代码时,收到以下错误:  

连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。
(仿真包9.6.0.00172)

根据   https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc32xx_sdk_3_20_00_06/docs/wifi_host_driver_api/html/errors_8h_source.html,错误代码-2131似乎是一个组合函数 ID 超出范围。  

请告知您需要确认的任何硬件更改或软件配置。这种情况是因为我不熟悉使用此设置和环境。

期待您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,电脑似乎无法通过 UART 与设备通信。 您能拍摄启动板的照片吗?这样我就可以看到您连接了哪些跳线? 您的 PC 上是否有其它设备作为 COM 端口连接? 尝试删除这些端口,并确保唯一可用的 COM 端口是 Launchpad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回复。

    没有其他设备连接到我的 PC,这是唯一可以识别的 COM 端口。

    请在下面找到启动板的图片以供参考,如果我需要其他任何联系,请允许我联系。

    期待您的回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 在您的 PC 上,在设备管理器下,插入设备时是否会出现新的 COM 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件要检查的事情是下载我们的 UniFlash 工具,并尝试使用该软件连接到主板。 您需要确保设备已在开发模式下编程,以便能够使用 CCS 调试设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,当我插入设备时,会出现2个 COM 端口

    -COM3:XDS110类辅助数据端口(COM3)
    - COM4:XDS110类应用/用户 UART (COM4)

    当我使用 UniFlash 工具时,我应该提供原始 MAC 地址,以便在开发模式下进行编程。 但是,当我尝试从 Uniflash 连接到设备以识别 MAC 地址时,我收到一个引导加载程序错误和超时错误。

    我已尝试重新打开 Uniflash,重置主板并多次关闭电源。 我还尝试使用开箱即用的 tirtos 项目的生产模式来执行同样的操作。 但是,错误仍然存在。

    请找到下面的屏幕截图以供参考:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试连接设备时,您是否看到 D3 (重置) LED 切换?

    是否可以使用其他 USB 电缆来验证问题是否不存在?

    您过去是否成功连接到该主板? 您是否做了任何修改?