“线程”中讨论的其他部件: CC3235SF, sysconfig, UNIFLASH
大家好,
我正在尝试导入并简单地在我的主板上构建和刷新代码(LAUNCXL-CC3235SF),并且面临一些问题。
1.我只是从 CCS 中的资源管理器导入了一个演示项目,并尝试在[MCU+Image]构建配置中构建该项目。 但是,生成失败,并显示以下消息:
构建次要目标:“SYSCFG/AT_commands_CC3235SF_LAUNSCHXL_tirtos_CCS.SLI”
正在调用:图像生成器
c:/tielink_cc32xx_sdk_5_30_00_08/source/ti/drivers/net/imagecreator/bin/SLImageCreator.exe" syscfg create_image --sdk_path "C:/ti/xl simplelink_cc32xx_sdk_5_30_00_08"-cc_cr_cr_crv_crv_crv_files_ch_crv_chv_chv_v_v_v_v_chv_v_v_crv_chv_v_v_v_v_crv_chv_v_v_vs/v_v_v_v_clv_v_v_v_v_v_v_v_v_clv_v_v_v_v_crv_v_chv_v_v_v_v_chv_v_v_v_v_chv_v_v_v_v_v_chv_v_v_v_v_v_v_cl_v_v_v_v_v_v
INFO:ROOT:未检测到 FTDI,正在尝试 XDS
info:slbootloader.slbootloader:连接到设备
INFO:slbootloader.slbootloader:关机
INFO:slbootloader.slbootloader:设置中断信号
INFO:slbootloader.slbootloader:启动
Makefile:184:目标“配置/AT_commands_CC3235SF_LAUNHXL_tirtos_CCS.SLI”的配方失败
回溯(最近一次呼叫最后一次):
文件"<STRING>",行5262,位于<module>中
主文件“”,行5258
文件"<STRING>",行5228,cmdline 中
命令行 sysconfig_create_image 中的文件"<STRING>"
create_image_fin_sysconfig 中的文件"<STRING>",第2498行
connect_device 中的文件"<string>"行1567
文件“w:\slbootloader\slbootloader.py”,第409行,位于 connect_with 重置中
文件“w:\slbootloader\slbootloader.py”,第271行,位于_EARD_ack 中
文件“w:\slbootloader\slbootloader.py”,第302行,在_read_data 中
slbootloader.slbootloader.BootLoader错误:
错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError,读取数据超时
SLImageCreator 返回-1
gmake [1]:***[syscfg/AT_commands_CC3235SF_LAUNHXL_tirtos_CCS.SLI]错误-1
gmake [1]:目标“辅助输出”不会由于错误而重制。
Makefile:156:目标“全部”的配方失败
gmake:***[所有]错误2.
****构建完成****
但是,我可以在调试构建配置中构建项目,而不会出现任何问题。 当我尝试刷新此二进制文件时,会出现第二个问题。
2.当我尝试刷新代码时,收到以下错误:
连接到目标时出错:
(错误-2131 @ 0x0)
无法访问设备寄存器。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,重新启动主板电源,和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如,较低的 TCLK)。
(仿真包9.6.0.00172)
请告知您需要确认的任何硬件更改或软件配置。这种情况是因为我不熟悉使用此设置和环境。
期待您的回应。