This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNHHXL:如何在 OOB 示例(CC3220)中更改 http://simplelink.net 的网页链接?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1066442/cc3220sf-launchxl-how-to-change-webpage-link-from-http-simplelink-net-in-oob-example-cc3220

部件号:CC3220SF-LAUNHHXL

你好!  我正在浏览 OOB 代码(使用 CCS)并尝试查找默认网站的设置位置(http://simplelink.net)。  我尝试在工作区搜索与.net 相关的任何内容,但到目前为止,我找不到任何内容。  这是可以更改的内容,还是必须使用静态页面?  

很抱歉,我知道这可能是一个非常简单的问题,但我还没有办法解决这个问题。  如果您能提供任何帮助,我们将不胜感激。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这可以由 SL_ API SL_NetAppSet(SL_NetApp_device_ID,SL_NetApp_device_domain...)配置。 在切换到 AP 模式之前,您需要设置此选项。

    有关模式的详细信息,请参阅第3.10章的 SWRU455

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊,这是有意义的,谢谢!  我有一个比较相关的问题。  

    我使用的是示例项目,希望它能与 HTTPS 配合使用。  有关使用 HTTPS 的文档,请参见9.8.2节。  我假设我可以在将设备设置为 AP 模式之前(使用上面提供的行设置域之后)发布此信息。  

    我的问题实际上与 img.syscfg 文件有关。  我更新了它以反映我要使用的设置,保存,清理项目并重建。  它使用 http 加载网站,但不使用 https 加载。 我在程序中进行了搜索,但在代码中找不到正在设置的初始化实例。  

    因此,我的问题是更新此部分是否会更改/生成附加代码,或者是否需要手动输入这些设置(例如从9.8.2中获取的代码)?  如果代码中未更新某些设置,我不确定是否完全理解这些设置的更新目的。  我还可能在 syscfg 文件中对 https 进行了错误初始化(我正在使用项目中的虚拟证书)。  我希望它会让我知道证书无法被识别,我必须单击“继续”按钮,我知道我的域没有经过认证)。  

    如果您能帮助我了解 syscfg 文件的用途(以及这些设置的设置/存储位置),我们将不胜感激!  谢谢!

    编辑:我重置了主板,再次尝试并切换了浏览器。  Firefox 给了我一些问题,但现在似乎可以使用。  尽管如此,我仍然想了解 syscfg 如何初始化所有数据以及数据存储的位置,以代码为参考(可能实际上不可见),以防我想尝试在运行时更新证书,而不是在路上编译时间 (这可能需要整个不同的帖子,但可能已经得到了回答。  没有太多的研究)。  

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    老实说,我不理解你的问题。

    对于新问题,重新命令打开新线程。

    1月