This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MOD:CC3120/CC3320模块上的大约2038年问题

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3120, SIMPLELINK-SDK-WIFI-PLUGIN, CC3120MOD, SIMPLELINK-CC32XX-SDK, CC3220MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1066459/cc3220mod-about-year-2038-problem-on-cc3120-cc3320-module

部件号:CC3220MOD
线程中讨论的其他部件:CC3120SIMPLELINK-SDK-WIFI-pluginCC3120MODSIMPLELINK-CC32XX-SDK

您好,

我的客户询问有关 CC3120/CC3220模块的2038年问题的一些问题。

・CC3120MOD:SIMPLELINK-SDK-WIFI-plugin (TI-RTOS/Linux)

・CC3220MOD:SIMPLELINK-CC32XX-SDK (TI-RTOS/Linux)

 

我的理解是:

如果 TI-RTOS 秒模块支持64位秒,则2038年的问题将得到解决。

如果使用 Linux,则需要 Linux 内核5.6和更高版本。 (解决2038年的问题。)

 

(问题)

1)我的理解是正确的?

2)如果是,当前的 TI-RTOS 秒模块是否支持64位秒?

 

此致,

TA_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     看起来 SDK 在 Time_t (秒)中使用64位,所以我们应该可以。