This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3130:对来自 RX 处理器的 CC3130接口进行无线电测试。

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1066573/cc3130-radio-test-on-cc3130-interface-from-rx-processor

部件号:CC3130
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好

对于 CC3130的产品测试,我们需要使用一些无线电 TX/RX 测试命令。

因此,要通过 SPI 通道(RX65 -> CC3130)进行放射测试,我 需要将文件 radotool.c + h 文件集成到我在 RX65处理器上已经集成的 TI SDK 中,或者如何理解它?

在进行无线电 TX/RX 测试时,应该禁用所有其他“正常”通信。

我们是否需要刷新一个特殊的容器版本才能使用无线电 TX/Rx 功能?

此致

Jørgen Busch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jørgen,

    您应该将射频测试代码添加到自己的 RX65固件中。 作为灵感,您可以使用 radotool.c 代码。 但不要忘记将最新的 ServicePack 上传到 sFlash。

    1月