This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:CC3220SF Wi-Fi 认证(DE ON WFA70373)

Guru**** 2579435 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3130, CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1067636/cc3220sf-cc3220sf-wi-fi-certification-de-on-wfa70373

部件号:CC3220SF
“线程”中讨论的其它部件: CC3130CC3135CC3000

嗨,TI 团队,

根据 https://www.ti.com/lit/an/swra458f/swra458f.pdf 的数据 (2020年1月),WFA70373是在执行创建“现有产品的衍生产品”的操作时使用的参考。

但是,在 Wi-Fi 认证系统中找不到此 WFA 编号(即,由于不再支持衍生产品,请参见下文)

wi-fi.org 支持团队表示:

“您无法选择源产品 WFA 的原因是源产品包括现已停用的认证修订版,因此该产品没有资格用作衍生产品应用的来源。 您是否可以联系 TI,询问他们是否要将其源产品更新为当前所需的认证计划修订版?”

CC3220SF 设备 WFA 认证是否计划进行更新-特别是因为它现在包括 WPA3安全性(使用最新的 SDK 和 Service Pack 时)。

或者,Wi-Fi 支持是否已停止,而 SWRA458f 中列出的设备(特别是 CC3220SF)将不会(或不能?) 更新?

此致,

延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,延斯

    我所知,WFA70373 - 11680361 (日期为“2020-11-05”)认证仍应有效使用。 这是我们添加 WPA3支持时所做的更新。

    我希望以前的 WFA70373–5107117认证(日期为“2017-02-18”)在提交衍生产品时可能会出现一些错误。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Seong,

    不幸的是,这是不可能的。

    在偏离认证的过程中,我目前只能在以下5种来源产品之间进行选择:

    WFA102158 (CC3130)

    WFA102157 (CC3230)

    WFA77566 (CC3235)

    WFA77563 (CC3135)

    WFA18584 (CC3000)

    无法选择 WFA70373 (WFA70373 - 11680361和 WFA70373–510711均不能选择),因为它不会显示在 wi-fi.org 的下拉菜单中(“选择源产品”)。

    此致

    延斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延斯

    我会研究这个问题,并与你再次进行探讨。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    延斯

    感谢您的耐心等待。 不幸的是,我还没有更新,但我仍在研究这一点。 我将尝试尽快提供更新。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,延斯

    抱歉,我还没有更新。 我还在等听到回声,但我想我会给你留下一张纸条,告诉你我还没有忘记这一点。 感谢您的耐心等待。

    巴西,