This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:5GHz WiFi 认证

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1068823/cc3235mods-5ghz-wifi-certification

部件号:CC3235MODS
“线程: 测试CC3235S”中讨论的其它部件

您好,  

我们目前正在尝试通过 CC3235MODS 模块获得我们的产品认证,我们已按照文档指导设计,我们已使用经过验证的天线进行认证。  所有结果都可以,当我们在5GHz 时,我们仍有一个超出标准的点,下面是数值表:  

频率 MHz EIRP dBm EIRP 限制 dBm 利润数据库
5181 14.6. 17. 2.4.
5350 7.4. 17. 9.6.
5470 9.4. 17. 7.6.
5825. 13.7. 17. 3.3.

10362

-26.8. -30 -3.2

11650.

-31.6 -30 1.6.

您是否知道我们是否可以减少软件中的参数以纠正这一点?

您是否知道问题可能来自何处?

真诚地,

完美   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime,

    • 这是什么测试? 以及哪种标准?
    • 您使用的是哪种天线和固件版本?
    • 国家/地区代码设置是否正确?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 这是什么测试? 以及哪种标准?

    根据 ETSI EN 301 893 v2.1.1 (2017-5)测量收发器参数 :

    章节:EN301 893第4.2.3条射频输出功率,发射功率控制(TPC)和功率密度

    定义:  
    射频输出功率是平均等效同位辐射功率(E.R.I.p.)
    在传输突发过程中。
    发射功率控制(TPC)是 RLAN 设备使用的一种机制
    确保大功率聚合功率的缓解系数至少为3 dB
    设备数量。 这要求 RLAN 设备具有 TPC 范围
    最小值至少比表2中给出的平均 e.i.r.p.值低6 dB
    带 TPC 的设备。
    功率密度是平均等效的同位辐射功率(E.R.I.p.),
    变速器爆裂期间的严重性。

    限制:  

    射频输出功率和功率密度在最高功率级别的平均值(例如)
    (pH):见表3.3-1
    TPC 系列最低功率级别的射频输出功率的平均值(例如:)限制:
    见表3.3-2

    一致性:

    条例草案第5.4.4条

    • 您使用的是哪种天线和固件版本?  

    天线:  

    CAF94505

    固件版本:  

    =================================================
    网络终端示例版本:1.0.1.0
    =================================================

    芯片:0x31100018
    MAC:3.7.0.1
    PHY:3.1.0.26
    NWP:4.11.0.0
    ROM:8738
    主持人:3.0.1.71

    -->我们使用射线池进行测试  

    • 国家/地区代码设置是否正确?


    我们在加载图像时进行了设置,但我无法验证设置是否正确。  

    真诚地,  

    完美  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime,

    如果您使用的是对讲机工具,您使用的是对讲机工具的版本是什么?

    您是否正在使用 可在对讲机工具目录 设备映像-> CC3x35MOD 映像-> Mod_NonAntenna -> CC3235S 映像中找到的 Programming.SLI 刷新设备?

    可以在对讲机工具 GUI 上配置国家/地区代码。 确保将其设置为欧盟。  

    巴西,

    成  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,  

    为了使用无线电工具,我们直接通过代码作曲家工作室来完成项目的构建。  

    我们使用该项目:  

    网络终端_CC3235S_LAUNHHXL_tirtos_gcc

    使用

    simplelink_cc32xx_sdk_5_20_00_06

    作为我们使用的参数:  

    真诚地,  

    Maxime Lorimier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Maxime,

    我们是否审查了主板设计? 您可以 在此处请求审核

    您是否尝试过使用 最新的 SDK? 您也可以从同一页面下载对讲机工具 GUI。

    尝试使用对讲机工具 GUI。 下面是 用户指南。  

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,  

    我们没有进行设计审查,TI 文档就够了。 我会发表一篇文章,看看我们是否错过了一些东西。

    我们没有测试最新的 SDK,SDK 版本会影响 Wifi 性能? 我有点惊讶,这意味着我们必须在发布前测试您的每一个版本,以确保我们仍然符合要求? 您最近是否做过任何可以解决我们问题的更改?

    最后一个链接“用户指南”不起作用,您可以修复它。

    真诚地,  

    完美  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxime,

    不是 SDK 版本,但 Service Pack 会影响 WiFi 性能。 所以,我真的在检查是否使用了最新的固件。

    我查看 了 EN 310 893文档,但在表2中没有看到10362MHz 的-30 dBm 限制要求。 我错过了什么?

    CC3235MODx 不支持 TPC 功能,因此可能根本不需要此测试。 我会咨询我们的测试室。 以下图像来自 CC3235MOD CE 测试报告。  

    巴西,