This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3100:SPI 接口测试

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1070261/cc3100-spi-interface-test

部件号:CC3100
“线程:测试”中讨论的其它部件,

您好,

是否有一种简单的方法来测试主机和 CC3100之间的 SPI 接口是否工作正常?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilmer,

    您可以尝试在 CC3100 SDK中运行 SPI_DEBUG_TOOL 示例。 如果 SPI 测试成功完成,您将知道 SPI 接口配置正确。

    e2e.ti.com/.../spi_5F00_debug_5F00_tool.pdf 

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    所以我一直在尝试执行这个 SPI 测试工具,它一直在使 N2H_SYNC_PATTERN_MATCH 宏失败。 我保留读取的前4个字节(写入 H2N_CNYS_pattern 模式后立即)在以下各项之间有所不同:  

    Be:DC:CD:AB
    BF:DC:CD:AB
    有时,这只是零。 我有一次获得 了 BC:DC:CD:AB,这是成功的。 我如何使这一目标始终如一地取得成功?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilmer,

    您是否在 SPI 测试中尝试过其他模式以查看它们是否适合您?

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试了示例中的两种模式。 结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilmer,

    我将了解这一示例,并在本周跟进。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wilmer,

    您能准确判断测试失败的位置吗? 例如,您是否看到“主机 IRQ 通过”消息? 您在哪个平台上运行 CC3100?

    谢谢,

    雅各布