This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:有关共存处理技术的查询

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF, CC3235SF, CC2642R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1070981/cc3220sf-queries-on-coexistence-handling-techniques

部件号:CC3220SF
“线程”中讨论的其它部件: CC3235SFCC2642R

亲爱的各位,

我们正在开发 BLE WiFi 网关应用程序。

对于 WiFi 端,我们将使用  CC3220SF/CC3235SF。 对于 BLE 端, 我们收到了 TI 的使用  CC2642R 的建议 ,因为它支持 数据包通信仲裁(PTA)

我们理解以下是少数几种重要的共存处理技术

  • 数据包通信仲裁(PTA)
  • 避免来自蓝牙设备的干扰(Wi-Fi 为5GHz 频段)
  • Wi-Fi 网络的动态信道选择(或 Wi-Fi 信道映射)
  • 智能(自适应)跳频-它将映射坏信道,并且不会将坏信道用于通信
  • 跳频-无坏信道映射。 扫描所有频道

我们的疑问:

  • 我们了解 跳频和 智能(自适应)跳频不适用于 CC3220SF 和 CC3235SF。 我们的理解是否正确?
  •  CC3220SF 和 CC3235SF 是否支持  Wi-Fi 网络的数据包通信仲裁(PTA)和动态信道选择?
  • 如果  Wi-Fi 网络的动态信道选择可用, 那么 AP 和 Station 模式是否都可以使用动态信道选择?
  • 如果有 PTA 可用, 那么 CC3220SF 和 CC3235SF 中的相同处理位置是什么? 在网络处理器堆栈或部分硬件中?

此致...

日格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有关 CC3235 BLE 共存的详细信息,请参阅以下文档。

    (自适应)跳频是一种蓝牙功能,因此与 CC3235无关。

    CC3235通过一个输入信号(来自 BLE 设备的请求)支持 PTA,CC3235使用一个输出信号控制外部 RF 开关。

    动态信道选择是 AP 角色功能。 网络处理器不支持此功能,但主机可以选择接入点的操作通道并动态切换(例如基于扫描结果)。

    共存由 NWP 处理。 应用程序仅对其进行配置(启用/禁用)。

    巴西,

    科比