“线程”中讨论的其它部件:CC2640R2F

我们正在开发具有以下功能的 BLE Wi-Fi 网关
- AWS 连接
- AWS 云的 OTA 固件更新
- BLE 5.0
- Web 服务器托管 WebPages 以配置网关
- 以软访问模式访问网页
我们已针对 BLE WiFi Gateway 产品进行了超越架构的训练。
- CC2640R2F 将用于简单网络处理器配置
- CC2640R2F 的 Cortex M3将不会使用。 建议我们与 OTA 固件更新期间一样,更新 CC32XX 应用程序固件。
- CC32xx 设备将通过 UNPI/HCI 接口连接到 CC2640R2F
- 所有 BLE 设备的配置文件处理将由 CC32XX 处理
- 在 AWS 的 OTA 更新中,仅 CC32XX 应用程序将更新。 CC2640R2F 图像将不会更新。
- BLE 通信序列
- CC32XX 将使用 HCI/UNPI 接口命令启动与设备1的连接
- 成功连接后,启动与设备 N 的连接
- CC2640R2F 将把手返回 CC32XX
- 使用收到的句柄 CC32XX 将使用 HCI/UNPI 接口命令在设备1上读取/写入 N 特性/属性
- Web 服务器将托管在 CC32XX 上,并将以软接入点模式访问网页
我们对 CC32xx 的提问观点:
- 建议在建议的架构中进行任何更正/改进/问题。
- 作为未来的部署,是否 可以 使用 OTA 从 AWS 云对 CC2640R2F 的 Cortex M3/M0进行编程?
- CC32xx 上的1MB 闪存足以支持 OTA,Web 服务器和 AWS 连接功能
- CC32xx 系列支持各种安全功能,如 WAP,WAP2,WAP3, TLS1.0/1.1/1.2, SSLv3。 CC32xx 硬件或其固件中是否提供了此安全功能? 如果是在硬件中, 那么在硬件中使用这些功能与 固件相比有何优势?
此致...
日格什