This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3135:CC3135和 amp;Radio 工具

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1068382/cc3135-cc3135-radio-tool

部件号:CC3135

您好,Team,

当我将 RadioToolcli. EXE 与 RadioTool 一起使用时,我将一个 CC3135用作 TX,将一个 CC3135用作 RX。CLI 命令为 TX:  \ RadioToolcli. EXE -x1 -P57 -b115200 -t -Z1-C4 -C1 -n0 -T5 -v "and Rx:"。\ RadioToolcli. EXE -x1 -p38 -b115200 -C4 -r  -x 0123456789AB -q -T5 -v", 两个 Radiotoolcli. EXE 可用于 Windows 10 但不能同时在 Windows 7上使用 TX 和 RX 工具 ,一旦两个 RadioToolcli.exe 同时连接,其中一个将弹出错误对话框,表明 radioToolcli.exe 已停止工作,  请问贵公司在这方面是否有限制?

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,张

    我认为这是一个兼容性问题。 请改用 Windows 10。

    巴西,