This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:从固件的角度看,CC3220MODA 可以代替 CC3235MODA 吗?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1068611/cc3220moda-can-cc3220moda-replace-cc3235moda-from-a-fw-standpoint

部件号:CC3220MODA
“线程:CC3235MODASF”中讨论的其它部分

大家好,团队

我的客户想知道 CC3220MOASF 是否能代替他们的 CC3235MOASF。 我们知道,从硬件的角度来看,这款产品可以正常工作,他们的问题可能是为两个不同的处理器管理两个单独的固件版本。  

他们的问题是:

基于 CC3235的 CCS 10/11项目的相同内部版本输出能否在 CC3220设备上正常工作?  

假设有两块板,一个是 CC3235MOASF,另一个是 CC3220MOASF。

  1. 相同的 SLI 文件是否可以对制造中的两个主板进行编程?
  2. 同一 TAR 文件是否会无线升级两块主板?
  3. 应用软件是否可以在运行时使用某种 SL API 调用或硬件注册检查将两块主板分开?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    这种方法是不可能的。 您需要将生产和 OTA 映像分成两个不同的流。 因为 CC3220和 CC3235使用不同的 ServicePack。

    1.由于不同的 ServicePack,这是不可能的。

    2.如果未更改 OTA 代码内部的逻辑,则无法执行此操作。

    3.是的,这是可能的。 识别设备类型并对每个设备使用不同的 SL_ API 调用。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    在 Jan 的评论中添加内容。 您可以使用网络处理器指南第3.5节中的代码来识别部件:

    ti.com/lit/SWRU455