This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:关于调试 CC3235MODAS

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1068061/cc3235modas-about-debugging-cc3235modas

部件号:CC3235MODAS
“线程”中讨论的其它部件: CC3235STMDSEMMU110-U

你(们)好

我正在使用 CC3235MODAS 进行开发。
我想在继续开发过程中调试 CC3235MODAS,但我不确定如何执行。
那么,您能告诉我们以下几点吗?
1.
 目前,我已经发布了 XL-CC3235S。
是否可以使用它将 UART 和 JTAG 连接到外部 CC3235MOD?
我正在尝试使用 UART 将设备从产品模式设置为开发模式。
还是必须启动 CC3235MOD?
2.
使用 UART 或 JTAG 进行调试时,是否有推荐的外围电路?
此外,作为调试器,您是否需要任何东西?
(包括用于连接调试器的连接器)
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以使用 CC3235S LaunchPad 在 CC3235MOD 中调试您的硬件,而不会出现任何问题。 您需要连接:

    • UART (RX,TX 引脚),RST 引脚和 GND ...参见swra646上的第5.4章
    • JTAG 引脚(TMS,TCK,TDO,TDI)

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要硬件示例,我们还提供了启动 CC3235MOD。 您可以从此处查看原理图并进行关联。  

    https://www.ti.com/tool/LAUNCHCC3235MOD 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    根据 swra646 的第5.4章, UART 引脚(TX,RX)为55,57引脚。
    要连接的引脚是否必须是此引脚?
    我认为 UART 引脚可以设置为另一个引脚。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我理解推荐的电路。
    我想知道如何使用专用调试器通过 UART 和 JTAG 进行调试,而不是启动 CC3235MOD。
    作为调试器,您能告诉我您需要什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    要对 CC3235MOD 进行编程,您需要连接 UART 引脚 A 模块引脚46,47 (内部 QFN 的引脚55,57)。 没有使用另一个引脚的选项,因为引脚编号是在 ROM 引导程序内硬编码的。

    是的,您也可以使用 TMDSEMMU110-U 调试探测器调试您的硬件。 但它的成本超过了 LaunchPad。 如果您有 CC3235S LaunchPad,则没有理由使用 TMDSEMMU110-U,除非您希望在连接方面遇到问题并花费更多的资金。

    但是,如果您仍想使用 TMDSEMMU110-U,请使用以下资源:

    1月