This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:寻找有关在 CC32000上开发 Web Server 网页的最新信息

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200, CC3220S, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1067736/cc3200-looking-for-latest-information-to-develop-web-pages-for-web-server-on-cc32000

部件号:CC3200
“线程”中讨论的其它部件: CC3220SCC3235S

大家好,

我们正在使用  CC3200系列设备处理 Gateway 应用程序。

我们希望托管具有 网关 配置网页的 Web Server。

典型配置包括路由器配置,基于 BLE 的连接设备配置。

计划 在软访问模式下访问网页。

我们从嵌入式 C 背景到开发 网页都是全新的。

我们有几个问题:

i)我们可以使用哪些工具来开发我们的自定义 网页?

ii)是否有可用于开发,上传和测试的教程。

iii)我们预计将上传多个网页。 这有可能吗?

iv)在开发开始前,我们需要考虑的有关 Web 服务器网页开发的限制是什么。

v)开发 网页需要考虑哪些安全方面?

此致...

日格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yogesh,

    您是否了解过 CC3200 SDK? 您的大多数问题似乎都将通过仔细检查来解决。 例如,您可以找到 http 示例以及如何对其进行开发。  

    https://www.ti.com/tool/CC3200SDK 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sabbeh,

    感谢您的重播。

    在探索 SDK 时,我在下面的链接中找到了“SimpleLink CC32xx SDK (5.30.00.08)”。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJcIeo7l4FzclOiRi.uccg__fc2e6sr__LATEST

    SDK 的“Wi-Fi HTTP 服务器”示例详细解释 了 HTP 服务器的工作情况,Wi-Fi 事件处理程序等

    示例说明介绍 了如何从“simplelink_cc32xx_sdk_x_xx_xx\examples\RTOS\CC3220S_LAUNHXL\demos\portable \tirtos\CCS”下载代码

    我无法找到此文件夹。 请帮助我找到此 特定文件夹。 我在 TI_RTOS 文件夹中找到了类似的文件夹。

    该示例介绍了如何 userFiles.zip 从 TI 资源管理器项目文件夹(任务1,步骤2)下载并解压缩此文件。 此 ZIP 文件包括演示 HTML 页面portable.html 以及支持 JS 和 CSS 脚本。

    在示例文件夹中,我无法找到 userFiles.zip 和 页面portable.html请帮我找到 userFiles.zip 和 页面 portable.html.

    I an new to html programming. But i will study this pageportable.html against Wi-Fi event handler and will come back further question.

    Thanks in advance.

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您链接到的 SDK 不支持您的设备(CC3200)。 命名惯例令人困惑。 您链接到的 SDK 支持基于 CC3220和 CC3235的设备。 请参考与之链接的支持 CC3200的 SDK I。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢萨贝赫的及时回复。

    我们正在进行平台选择阶段的工作。 现在,我们正在努力实施解决方案。 我们有 CC3235评估板。

    因此,请按  以下所述共享 pageportable.html。

    在探索 SDK 时,我在下面的链接中找到了“SimpleLink CC32xx SDK (5.30.00.08)”。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJcIeo7l4FzclOiRi.uccg__fc2e6sr__LATEST

    SDK 的“Wi-Fi HTTP 服务器”示例详细解释 了 HTP 服务器的工作情况,Wi-Fi 事件处理程序等

    示例说明介绍 了如何从“simplelink_cc32xx_sdk_x_xx_xx\examples\RTOS\CC3220S_LAUNHXL\demos\portable \tirtos\CCS”下载代码

    我无法找到此文件夹。  请帮助我找到此 特定文件夹。  我在 TI_RTOS 文件夹中找到了类似的文件夹。

    该示例介绍了如何 userFiles.zip 从 TI 资源管理器项目文件夹(任务1,步骤2)下载并解压缩此文件。 此 ZIP 文件包括演示 HTML 页面portable.html 以及支持 JS 和 CSS 脚本。

    在示例文件夹中,我无法找到 userFiles.zip 和 页面portable.html。  请帮我找到 userFiles.zip 和 页面 portable.html.

    I an new to html programming. But i will study this pageportable.html against Wi-Fi event handler and will come back further question.

    Regards...

    Yogesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yogesh,

    您是否从 TI 资源管理器下载并安装了 CC32xx SDK? 单击 SDK 附近的3个点并下载:

    请阅读我们的快速入门指南 :https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIyDVbo7nyu7--hdflwVHQ__fc2e6sr__LATEST 

    SDK 文件夹路径已存在,应易于找到。 此外,如果您有 CC3235,则需要查看“CC3235S(F)_LAUNHHXL”文件夹,而不是“C3220S_LAUNHHXL”。  

    您所指的例子是 Simplelink Academy。 请下载并安装 Simplelink Academy。 安装后,它将位于以下路径中:

    C:\ti\simplelink_acade_cc32xxsdk_5_30_00_00\modules\projects\wifi_portable

    请注意此下载按钮: