This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:代码签名证书供应商变更

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1067887/cc3220sf-code-signing-cert-vendor-change

部件号:CC3220SF

大家好,

如果固件代码签名证书供应商发生变化,这是否可能需要将其他证书加载到设备映像文件中,或者是否需要新证书?

谢谢你,

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道“代码签名证书供应商”是什么意思。 什么供应商?

    但是,如果您更换了代码签名证书(即使用新密钥对),则需要设备上新证书(闪存)的可用性才能验证新固件(新密钥已签名)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “ 代码签名证书 供应商”是指我向其购买代码签名证书的公司

    这是我所期望的答案,如果提供代码签名证书的公司将发生变化,则可能需要对现有固件进行 OTA 更新,以包括证书以使用新代码签名验证未来的固件。  因此,底线是,改变供应商需要非常谨慎。