This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220S:耙串图像的存储器映射

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1067934/cc3220s-memory-map-of-gang-image

部件号:CC3220S

一位客户发现 CC3220s 外置闪存的读回因不同主板而异,甚至是同一主板的读回时间也不同。 以下屏幕截图显示了两者之间的差异:

问题是:这是预期行为吗?  这是因为 CC3220的安全文件系统吗? 谢谢。

巴西,

水阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我认为这是预期的行为,是由于安全文件系统。 您的客户可能会看到加密的“FAT 表”。

    提取编程的组图像时,将在 SPI 闪存处创建文件系统。 在这种情况下,SPI 闪存的某些部分将被加密。 我不是 TI 员工,因此我无法访问源代码。 但从安全角度看,使用设备唯一标识和随机编号创建安全密钥是有意义的。

    如果 SPI 加密的密钥仅基于设备唯一标识符,则这将是一个安全漏洞。

    1月