This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODS:将板序列号存储为闪存扇区的一部分有多容易

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1072663/cc3235mods-how-easy-it-is-to-storing-board-serial-number-as-part-of-the-flash-sector

部件号:CC3235MODS

您好,

我们正在定制主板上使用 CC3235MODS。

我们希望将板序列号等不安全数据存储为集成或闪存的一部分。

从我所读的内容来看,此闪存或闪存主要用于安全文件系统,组图像等

我们没有在 CC3235MODS 之外包括另一个独立的外部 SPI 或闪存,因此我们只是在探讨是否可以将 CC3235MODS 中的一个 NOR 闪存扇区用于不安全的信息。

请告诉我们这是否可行?

谢谢,

亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利:

    不是。这种方法是不可能的。 如果要将自己的数据保存到 SPI 闪存中,SL_文件系统 API 只是选项。

    1月