This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODASF:增压度计

Guru**** 2796895 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODSF, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1072086/cc3235modasf-imeter-boost

部件号:CC3235MADASF
“线程”中讨论的其它部件:测试CC3235MODSFIMEter-BoostCC3200

大家好,团队

客户希望测试 CC3235MODSF 的功耗,该功耗由自己决定。 直接与 LAUNHHXL-3235SF 和 IMEter-Boost 的开发板一起测量是否正确?

请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    如果您正在尝试测量 CC3235MODSF 的电流,请使用启动板上的标题。 启动板用户指南包含这些说明,请阅读第4.1.2节。 “有源电流测量”: https://www.ti.com/lit/swru548 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您在这里的帮助!

    根据客户的理解: IMEter-Boost 需要一个背板与其通信,因此需要一个用于 LAUNCHXL 的开发板(IMEter-Boost 的规范要求使用 CC3200 LaunchPadTm,请参阅第1.3节: https://www.ti.com/lit/ug/swru532a/swru532a.pdf)

    客户仅拥有用于 LAUNHHXL-3235SF 的演示板。 要配合 IMEter-Boost 使用它,还是需要 CC3200的主板?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    是的,为了使用 IMEter-Boost,您应该将它与 CC3200一起使用。 这是因为已经提供的软件适用于 CC3200。  

    但是,IMETER 升压只使用 I2C 和 GPIO 引脚进行通信,因此应该可以使用 CC3235。 但是,已经开发的示例软件和 javascript 文件将不起作用。  

    我希望这是有道理的,

    萨贝