This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:引导加载程序监视程序和安全引导

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1072464/cc3220sf-bootloader-watchdog-and-secure-boot

部件号:CC3220SF
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,

在我们的项目中,我们使用的是“安全启动”。 使用与该并行的引导加载程序监视程序是否有意义,还是有点过度使用?

感谢您的帮助!

Jiří

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ahaj Jiří ć,

    我不理解你的问题。

    与 bootlaoder 相关的监视程序用于在 OTA 更新期间混响未提交的图像。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿霍伊·简/霍诺佐,

    我应该在原始问题中添加与 OTA 相关的内容。

    在我们的团队中,有人认为,如果使用“安全启动”,则安全 检查会验证更新软件包(主要是 mcucflashimg.bin)。
    因此,CC3220SF 决定该软件包有效,并将其用于更新。

    当我们已经完成更新软件包的此检查时,使用 bootloader WDOG 是否仍然有意义?
    据链接称 ,这是“推荐”的,但我认为没有考虑这种安全检查。

    顺祝商祺
    Jiří

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jiří,

    此 OTA WDT 的主要原因是测试固件映像是否正常工作。 这意味着如果您没有将损坏的固件发布到 OTA 信道中,则需要进行测试。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Jan,

    我认为,即使我们发布了已经过测试的固件,也应该实施这项安全措施。

    Jiří