This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:使用自定义 MAC ID 和 SSID

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220S, CC3220SF, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1072029/cc3220sf-use-custom-mac-id-and-ssid

部件号:CC3220SF
“线程”中讨论的其它部件:CC3220SUNIFLASH

您好 TI 团队,

我正在使用 CC3220S 和 CC3220SF 部件 , 希望为我们的设备使用自定义 MAC ID 和 SSID。

我 知道 TI 使用独特的 MAC,但即使如此,我也想更改它。 我 已经检查了其他提示更改 MAC 和 SSID 的线程/源,以避免出现间隙。  

我的目标是使编写自定义 MAC 和 SSID 的过程自动化。 但从我所发现的情况来看,我似乎需要多次从 Uniflash 项目创建图像。 是否有任何方法可以将此过程转换为脚本或使用命令行插入 MAC 和 SSID?

此外,当我将 SSID 更改为其他任何内容时,它似乎不再包含 MAC ID。 如何在 SSID 名称中实现此“myname-XXXXXX”? (其中“XXXXXX”是 MAC 的后六位数)(默认 SSID 为“mysimplelink-XXXXXX”)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    AP 模式的 SSID 和 MAC 地址可以通过 SL_ API 从代码中配置。

    sl_WlanSet(SL_WLAN_CFG_AP_ID, SL_WLAN_AP_OPT_SSID,...)

    sl_NetCfgSet(SL_NETCFG_MAC_ADDRESS_SET,...)

    有关详情,请访问SWRU455。 从生产角度看,最好从代码中更改这些参数,并且只有一个生产映像。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在闪存时是否没有任何选择? 我在一些线索中看到,我们可能会尝试创建一个或多个 bat 脚本,这样做是不可能的? 还是从命令行中,我们可以使用某些现有或自定义(如果我们可以在某处修改某些内容)选项添加 MAC ID 或 SSID?

    这些 API 还会永久存储 MAC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果要为 AP 模式创建预设 MAC 地址和 SSID 的编程映像,可以使用 Uniflash 的 JSON 配置脚本。 详情请参见swru469h 第7.1.1章。 但是,您需要为每个生产的设备创建单独的映像,并管理这些映像以供进一步使用(例如,用于进一步的 RMA)。 对我来说,这种做法听起来不是直截了当的,但如果你愿意,这是可能的。

    是的,通过 SL_ API 修改的参数是永久性的。

    1月