This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230SF:CCS11能否支持 CC3230SF?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3230SF, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1071666/cc3230sf-could-ccs11-support-cc3230sf

部件号:CC3230SF
“线程: CC3235SF”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户希望使用 CC3230。 但是,他们发现 CCS V11无法为 CC3230选择?

此外,对于 SDK 5.30,没有 CC3230SF 的示例。

请指导如何为 CC3230SF 构建固件?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于 CC3230SF 设备,应选择 CC3235SF。 它与设备完全相同。 唯一的区别是 CC3230不支持5GHz 无线电。

    1月