This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1805MOD:GPIO11 (音频同步)引脚的特征是什么?

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1073858/wl1805mod-what-are-the-characteristics-of-gpio11-audio-sync-pin

部件号:WL1805MOD

您好,

我们希望在 GPIO11的帮助下使用 WLAN 同步。 但是,它不清楚该引脚的连接特征是什么。

我在规格中找不到什么是下拉电阻。 我们将电阻器分压器从3.3V 电平连接到1.8V 斜面,如 https://www.ti.com/lit/an/swra448a/swra448a.pdf?ts=1614021712481 中有关 WLAN 启用线路的描述。 WLAN_ENABLE 的工作正常,因为有明确规定的200千欧下拉电阻器。 但是,对于 GPIO11,我们看到输出电阻器的1.2V 除法。 这显然不足以达到高水平。 此引脚上似乎有一个大约10千欧的下拉。 我们还测量了第二块板,得出了不同的数值。 所以它的范围大约为9 - 11千欧。

了解有关此针脚的更多详细信息将会非常高兴。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    请参阅以下相关主题: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/753464/wl1837mod-internal-pull-up-and-pull-down-values/2787558#2787558

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    感谢这一链接,但它不适合 GPIO11,因为我们测量的值相差约10千欧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    如何测量内部下拉电阻?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对 GPIO11引脚使用电阻器分配器,如下所述(https://www.ti.com/lit/an/swra448a/swra448a.pdf?ts=1614021712481)对 WLAN_ENABLE 引脚使用电阻器,输出电压为1.2V,对应于值为10kOhm 的内部下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    这并不构成分压器,因为它是另一种方式;电阻器连接到 GND,然后是串联电阻器。  

    分压器电路如下所示。 它是一个串联电阻器,后跟一个绑定到 GND 的电阻器。  

    您连接到 GPIO11的电阻值是多少?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    请查看随附的原理图,我希望现在可以清楚。 我们真的需要知道 GPIO11的内部下拉电阻值才能在图片上正确设置 R1和 R2。 任何其他特性(如允许的电压范围输入)都值得赞赏。 (值 R1 = 2k7和 R2 = 4k7似乎可以工作,但测得的电压为1.93,略高于1.8V)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    我会仔细研究这一点,并尽快回复您。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Petr,

    不幸的是,我办公室没有任何备用模块。 如果我有一些,我会测量该 GPIO11引脚的电阻。

    请多多包涵,让我加入我们的研发团队。 一旦我听到他们的声音,我就会回到你的身上。

    谢谢,致以诚挚的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Petr,

    很抱歉,我直到现在才回来。 我目前没有为您提供任何更新。  

    您的方面是否有任何进展更新?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Seong,

    不像我在等待您的意见。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    为了澄清问题,引脚是 GPIO11 (引脚2)还是 BT_AUD_FSYNC (引脚58)?

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们对 GPIO11特征感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得

    我认为,引人关注的是 PIN2。 我将再次与我们的研发团队同步,并与您联系。

    巴西,