This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:WiLink 8单频组合 Wi-Fi,蓝牙&BLE 模块

Guru**** 2398695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1073410/wl1831mod-wilink-8-single-band-combo-wi-fi-bt-ble-module

部件号:WL1831MOD
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们需要在2402,2440,2480MHz 测试 BLE 模式, 请问如何更改 TX 信道,该命令仅在2402MHz 时发出,谢谢。

连续 TX

  • hcitool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01
  • hcitool cmd 0x3f 0x01ca 0x62 0x09 0x01 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil,

    我明天会跟进这一情况。

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil,

    从技术上讲,我们不支持 默认的 Linux 工具。 但是,我相信您可以通过使用 HCIester 获得所需的功能,HCIester 是 一个无线工具应用程序 ,允许您通过 HCI 与蓝牙控制器通信。  按照 《WiLink 8 HCI 命令用户指南》,您可以使用第二个参数更改频率:

    如果您希望使用 hcitool 格式,还可以将 HCITester 另存为.BTS 或.txt,并使用 BTS Transform 应用程序(也在无线工具中)将其转换为 hcitool。  

    谢谢,
    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布:

    感谢您的回复,当我打开 HCCESTER 时,系列端口无法打开,怎么能解决这个问题,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil,

    发生此错误的原因是您正在尝试将两个 UART 实例打开到同一 COM 端口(Tera Term 和 HTIester)。 一次只能打开一个。  

    我建议先使用 HCITester 生成所需的 HCI 命令。 接下来,保存这些命令并关闭 HTIester。 然后,您可以打开终端仿真器窗口并发送命令。

    谢谢,
    雅各布