“线程:测试”中讨论的其它部件
我们需要在2402,2440,2480MHz 测试 BLE 模式, 请问如何更改 TX 信道,该命令仅在2402MHz 时发出,谢谢。
连续 TX
- hcitool cmd 0x3f 0x01fb 0x01 0xff 0x00 0x00 0x00 0x00 0x01
- hcitool cmd 0x3f 0x01ca 0x62 0x09 0x01 0x00 0x07 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们需要在2402,2440,2480MHz 测试 BLE 模式, 请问如何更改 TX 信道,该命令仅在2402MHz 时发出,谢谢。
连续 TX
您好 Neil,
从技术上讲,我们不支持 默认的 Linux 工具。 但是,我相信您可以通过使用 HCIester 获得所需的功能,HCIester 是 一个无线工具应用程序 ,允许您通过 HCI 与蓝牙控制器通信。 按照 《WiLink 8 HCI 命令用户指南》,您可以使用第二个参数更改频率:

如果您希望使用 hcitool 格式,还可以将 HCITester 另存为.BTS 或.txt,并使用 BTS Transform 应用程序(也在无线工具中)将其转换为 hcitool。
谢谢,
雅各布