This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF:解压以连接到内部 HTTP 服务器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1074303/cc3220sf-unbale-to-connect-to-the-internal-http-server

部件号:CC3220SF

我正在尝试使用 AP 模式配置 CC3220sf 设备,方法是通过 http 发送凭据。 大部分配置成功完成。 但有时当我尝试访问内部 HTTP 服务器时,我会收到以下错误  :“无法建立连接,因为目标计算机主动拒绝了连接”。 我可以连接到 CC322osf 设备创建的 AP。 但无法连接到 HTTP 服务器。 我通常会重新上传该代码,所有操作都可以正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     似乎当偶尔发生此错误时,很可能是因为服务器有完整的积压,重试逻辑有时可以处理此问题。 如果在错误发生后立即重试连接, 是否可以连接到 HTTP 服务器?

    此致,

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷金

    关于这个问题,上述是否有帮助? 如果您的问题已解决,请单击“This resolved my issue (此问题已解决)”按钮。 如果没有,请告诉我如何继续提供帮助。

    此致,

    杰西