This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:蓝牙性能下降,同时在 WiFi 上传输数据流

Guru**** 2512345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1073202/wl1831mod-bluetooth-performance-degredation-with-concurrent-stream-on-wifi

部件号:WL1831MOD
“线程:测试”中讨论的其它部件

我们正在通过无线网络(~10Mbps)进行流媒体传输,如果同时启动蓝牙音频流,则蓝牙音频流的质量会很差。 我们使用的是最新的固件。 您能给出如何跟踪问题或优化芯片设置的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否向我们提供更多详细信息-这是 Linux 操作系统吗? 如果是,版本是什么? WiLink8驱动程序的版本是什么? WiLink8是运行工作站还是 AP 角色? WiLink8固件的版本是什么?

    索拉巴  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SN:

    让我为我的同事添加请求的技术详细信息:这是基于内核版本4.9.87 (ARMv7平台)的 Yocto Linux 版本。
    驱动程序报告以下模块和固件信息:

    wlcore:wl18xx 硬件:183x 或180x,PG 2.2 (ROM 0x11)
    wlcore:已加载
    wlcore:PHY 固件版本:版本8.2.0.246
    wlcore:启动固件(版本8.9.0.0.89)

    我们将软件套件的 R8.9与一起使用
    Service pack SRCREV=3aa1d75f3c2ae77f6e4d36194e3d281b899ab149,
    固件 SRCREV=6c5ca87b9a912f09d090d5e1b6ace86d26718888
    wlconf SRCREV=7325bf0b7b2d462e334437d2c7f9198d0ac55ce2

    我们已经设置了具有接入点和 P2P 网络角色的模块,由于连接和可用性问题,工作站模式不是一个选项。 我们的移动电话通过蓝牙经典(通过 A2DP 或 HFP 协议的媒体流)通过此模块向耳机发送音频;任何数量的 WiFi 流量都会导致耳机出现声音中断。 我们已经设置了一个简单的 UDP 发送器来触发此行为。

    西蒙

    P.S.让我补充一下,这是一种单天线配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有任何电台连接到 DUT AP?

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,绍拉巴,

    是的,只有一个电台连接。 通常,这是启动蓝牙音频连接的电话,随后会尝试通过 Wifi 发送数据。

    我们已将设置细分为最小测试设置--在收到 Wifi 数据包时,会出现音频丢字,请参阅以下 python 脚本:

    #!/usr/bin/python3. 

    导入套接字
    从导入休眠开始

    #目标系统 IP 地址(承载 wl1831)
    IP =“192.168.6.1”
    端口= 1234

    Len =8
    arr =[]
    对于范围内的 i (len):
           arr.append('')
    buf =""。join (arr)

    打印(“正在发送”|“+ buf +“|”)

    sock = socket.socket (socket.af_iNet,# internet)
                sock_DGRAM)# UDP
    正确:
       sock.sendto(bytes(buf,"UTF-8"),(IP,端口)
       睡眠(0.1)
       打印(“”。”)

    我们一直在运行信号发生器应用程序,其持续正弦音使丢包的声音变得很好。

    非常感谢快速反应,

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您在 Linux 主机上运行的是哪种 BT 堆栈?

    供您参考: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/build-utilites/tree/patches/kernel_patches/4.19.38?h=r8.8

    补丁0003/0004适用于 AP 角色。 您可以考虑将这些应用于驱动程序。

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在运行 Bluez 5.62;

    与此同时,我验证了 STA 模式中出现的相同问题,但我会尝试修补程序并尽快恢复

    非常感谢

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们已在固件8.9.0.0.86中修复了 WiFi/BT COEX 问题: https://git.ti.com/cgit/wilink8-wlan/wl18xx_fw/tree/changelog

    FYI -我们支持蓝牙 BT 堆栈并使用它进行测试。

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我们已经看到了该固件更新,并且正在使用最新版本进行测试: Rev 8.9.0.0.89

    报告的问题仍然存在。

    我还集成了您建议的内核修补程序,但这一更改没有影响,音频问题仍然存在。

    我已经看过蓝牙烟道,但切换到它并不是一个容易的选择——这款产品已经在市场上,我们只是在开发一项新功能。 注意:仅蓝牙就像预期的那样工作,只是 WiFi 部分的干扰。

    如果你有其他建议的话,这将是一个很好的选择,这是一个真正的障碍,因为我们正在计划一个非常有用的功能。

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以尝试在 hostapd.conf 中将信标间隔更改为200ms,并看到它会有所帮助吗?  

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    嗯,我们一直在尝试不同的设置,但没有真正的解决方案-增加 BI 主要导致 iOS 设备上的路由错误(即使在>=120ms 时),而音频中断也是相关的。

    我的同事发现了一个简短的演示文稿,其中重点介绍了模块 https://docplayer.net/10135987-Wilink-8-solutions-coexistence-solution-highlights-oct-2013.html 中采用的共存方法

    据我所见,这种方法考虑到了上海合作组织的定期流量,但侧重于发送方。 由于我们的配置充当了传入和传出音频流的桥梁,我想知道是否有人试图在 SCO 流量到达的时间段保持无线网络的安静?

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将研究您的问题。

     ——能否确认是否正在配置目标? 第4.1节: https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf

    WiFi 打开的频道是什么?

    WiFi TP 为10Mbps - UDP 或 TCP?

    -主机 MCU/MPU?

    -正在运行的 BT 配置文件的详细信息?

    ——如果减少 WiFi TP,效果会更好吗?

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我们在软件更新后再次运行 configure-device.sh

    -通道1

    吞吐量目标为10Mbps;我们从 TCP 开始,但使用 UDP 来消除响应数据包

    这是一个 ARM 7- AT91SAMA5D2

    -蓝牙:该设备支持完整的音频荣耀- HS/HFP 以及 AVRCP/A2DP;测试使用单个 A2DP 连接运行

    WiFi TP 减少:没有什么区别;即使设备在 AP 注册,我们也注意到中断

    我已在本地录制了一些音频曲目,以确保接收数据时已出现音频中断,即使没有连接接收耳机。

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 我们将对您进行审核并回复您  

    序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西蒙,

     在音频质量较差的情况下,您是否能够发布蓝牙应用程序日志或蓝牙空中交通? 您是否碰巧知道您使用的是哪种音频编解码器?

    谢谢,
    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的雅各布:

    看起来涉及标准 SBC 编解码器;我在这个地方放置了一个简短的 btmon 转储: btmon_noHS_wifi_traffing.dump

    我们了解了传入数据包的时间差异,只要不涉及 WiFi 流量,这看起来就很正常,连续数据包之间的时间差异最大为0.05秒(x 轴是数据包编号,y 轴是秒):

    BT traffic only

    当我们以应用程序典型的速率通过 Wifi 并行传输数据时 ,蓝牙定时看起来会有很大的不同:

    BT packets during wifi traffic

    西蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,西蒙,

    我可以查看您的 btmon 日志,但没有发现任何异常。  您知道传输蓝牙音频的比特率吗? 我认为 SBC 的最大比特率是320 kbps。  

    如果您降低 Wi-Fi 流速(可能是5 Mbps),您是否注意到蓝牙音频质量有了改善?  

    谢谢,

    雅各布