This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:LAUNCCHCC3235MOD 收发器模式

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1074059/cc3235modas-launchcc3235mod-transceiver-mode

部件号:CC3235MODAS
“线程:CC3235MODS”中讨论的其它部件

我正在收发器模式下使用 cc3235MODS 模块进行 L2级别 N:N 通信。
我有三个问题:


客户站点正在使用高于177的5GHz 信道。 当我将 RF 信道设置为178时,图像
不会产生任何错误,但当我在目标板上运行此图像时,它会显示以下内容
错误消息:
[错误]-致命错误:检测到异步事件超时[事件操作码=0x100A]
相反,当我以小于166的频道运行图像并将频道更改为更大的频道时
从指挥上看,这似乎是有效的。 这是否是一种变通办法?

我遵循了 SimpleLink WiFi CC3x20,CC3x3x 网络过程用户的收发器部分(第13章)
指南"
我正在使用提供的以下功能:
- SL_Socket ()
- SL_Send ()
- SL_Recv()
- SL_CLOSE ()
我尝试了“network_terminal_CC3232S_LAUNHHXL_tirtos_CCS”项目中给出的每个 RF 速率参数。
如何修改带宽? 我猜默认带宽是20MHz,我想将其增加到40MHz 或
更大的。

根据上述《用户指南》,在4.9.2.4收发器插座上,它表示使用收发器插座,
用户可以选择只使用低费率。 那么,最高的利率是多少? 样本代码
已定义{SL_WLAN_RATE_1M,...,SL_WLAN_RATE_54M,SL_WLAN_RATE_MCS-78_MCS,...,SL_WLAN_RATE_MCS
SL_WLAN_MAX_NUM_Rates}是否可以使用所有这些? SL_WLAN_MAX_NUM_Rates 的数量是多少?

任何评论都将受到高度赞赏。

J.Y. 金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    两台设备都使用什么 Service Pack? 两台设备都设置了哪个国家/地区代码?

    CC3235设备仅支持20MHz 信道。 您不能使用40MHz 信道。

    我不确定收发器模式支持的确切 SL_WLAN_RATE_参数。 但我想所有这些都是在 Slenum SllanRateIndex_E 上描述的 我不确定 SL_WLAN_MAX_NUM_Rates (=0xFF)的含义。 请等待其他人的回答。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3235仅支持20MHz。

    最大速率为 MCS-785 (您可以在互联网上找到速率信息)。

    我不确定您通过命令更改频道的意思。 请提供代码或解释。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢各位的评论。

    J.Y.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢各位的评论。

    现在我知道带宽仅为20MHz。

    关于更改信道,我在[AT+RAME=<N>]等命令下实现了调用

    NumOfBytes = SL_Send (,bux,sizeof (bux),SL WLAN_raw_RF_TX_Params (rfchannel,rfate,rftxpower,rfforests));

    我在哪里更改了 rfchannel

    我还有一个问题。

    该项目的目标之一是在随机使用10台设备时,通信成功率> 90%
    每50毫秒在广播中传输60字节的数据,即每50毫秒广播10:10或10 L2数据。
    目前,在5:5广播中,广播量低于80%。

    如何提高性能? 我使用以下参数:

    - SL_Sock_DGRAM

    UART:3M 波特  

    -SL_Recv()处于非阻塞模式

    我尝试了除 RX 过滤以外的大多数组合。

    你认为我已经达到极限了吗? 或者可能有任何改进的机会。

    J.Y. 金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是在受控环境(射频室)还是在露天环境中进行检查?

    成功率可能由许多因素(干扰因素)降低。

    您可以 尝试 SL_SetSockOpto 中的选项(特别是 SL_So_PHY_TX_...选项,例如 CCA 行为)来优化结果。