This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MODAS:阅读快速连接的 WiFi 配置文件

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1073404/cc3235modas-read-the-wifi-profile-for-fast-connection

部件号:CC3235MODAS

您好,

根据快速连接策略,设备将与以前连接的 AP 连接,而无需 WLAN 扫描。 我想知道在连接之前或 Wi-Fi 连接初始化之前将使用哪个配置文件。  

如何知道要使用哪个 Wi-Fi 配置文件进行快速连接?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您想在连接设置之前(即在调用 SL_Start 之前)存储连接的参数(例如在连接的事件中显示,或者可以使用“SL_WlanGet (SL_WLAN_CONNACT_INFO ...)”读取),然后在调用 SL_Start 之前读取存储的内容。

    快速连接连接到连接的最新配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。