This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:更改 HTML 代码:OOB 示例

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1073125/cc3235sf-changing-html-code-oob-example

部件号:CC3235SF
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好,

我正在尝试更新 OOB 示例的 HTML 代码,但成功程度有限。 以下是所发生的情况:

  1. OOB 示例显示此页面:
  2. 而不是:

  1. 然后我尝试更新设置页面的 HTML:(用 Glocal 替换为 Global)
  2. 已使用 UniFlash 擦除闪存
  3. 然后使用 CCS 上传代码。

但是,该页面未按预期进行更新。

以下是我的问题:

  1. 为什么显示 settings.html 而不显示 index.html?
  2. 为什么内容未更新?
  3. 我是否必须单独加载 HTML 文件?

谢谢

Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Teja,

    您使用 Uniflash 的方式错误。 请参阅本指南

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Jan 所述 ,您需要使用 Uniflash / ImageCreator 对 CC3235设备进行编程(请参阅上述指南中的说明)。

    您需要对 html 页面进行编程(在“www/”文件夹下的“用户文件”中,这样 Web 服务器就可以选择它们,而不是默认的 ROM 页面)。

    您可以使用 OOB zip 文件获取 OOB 示例所需的 Uniflash / ImageCreator 设置(然后只需根据需要更新特定文件并对设备进行编程)。

    CCS 调试器只加载应用程序代码,但不更新闪存(除非您使用 CCS 闪存按钮-在这种情况下,请确保在 CCS 项目中更新用户文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您帮助我解决这一问题。