This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235MADASF:连接状态和上传/下载速度指示

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3235MODAS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1075296/cc3235modasf-connection-status-and-upload-download-speed-indication

部件号:CC3235MADASF
“线程:CC3235MODAS”中讨论的其它部件

您好,

在 AP 模式下配置 CC3235时,是否有显示连接状态的可用功能或示例?  是否还有办法确定或间接衡量数据上传/下载的速度?  问题的背景是,在测试我的应用程序时,短暂的断电导致我的 CC3235MODAS 模块连接到的路由器重置,我无法告诉路由器脱机。  我认为,如果我可以定期轮询连接状态或监控数据上传/下载速度,这将是我可以添加到代码中的内容。  感谢您的任何建议。

谢谢,

Jay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jay,

     SlNetIfWiFi_getConnectionStatus 是否适合您? 该实施可在 slnetiffif.c.中找到

    谢谢,
    雅各布
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jacob,

    我使用的是 SDK 版本5_20_00_06 SlNetIfWIFI_getConnectionStatus 函数似乎是 source/ti/net/slnetif.c.  这应该对我有效。

    谢谢!

    Jay