This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3230S:串行闪存 AT25FF161A 是否受 CC3x3x 支持?

Guru**** 2767905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1075790/cc3230s-serial-flash-at25ff161a-supported-by-cc3x3x

部件号:CC3230S

团队,

代表客户提问。 您能否评论 CC3x3x 是否支持 Adesto (现在的对话/重新命名) 16 Mbit (2M x 8)串行闪存 AT25FF161A?

请参阅 https://www.dialog-semiconductor.com/sites/default/files/2022-01/DS-AT25FF161A-182J-112021.pdf 上的数据表

TI 数据表列出了正在测试和批准的32Mbit 版本 AT25DF321A。

谢谢,此致,

/沃尔夫冈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃尔夫冈,

    参阅此处的 CC3x3x 串行闪存应用报告

    本报告介绍了串行闪存必须支持的命令和格式,最佳访问时间性能所需考虑的参数,兼容/不兼容的设备等。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Seong。

    我们的同事指出 ,AT25FF16A 闪存默认设置其锁定位,但 CC3x3x 不执行全局解锁(98h)命令,导致闪存无法访问:

    谢谢,

    /沃尔夫冈