This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3120:引脚到引脚兼容

Guru**** 2760315 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3120, CC3100MOD, CC3120MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1075829/cc3120-pin-to-pin-compatibilitie

部件号:CC3120
线程中讨论的其它部件:CC3100CC3100MOD

大家好,我想知道 CC3120和 CC3100模块是否与引脚兼容。

我要提前表示非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉列尔莫:

    是的,这两个模块的引脚与引脚兼容。 请参见 此主题。 但是  ,CC3120上不再存在强制 AP 引脚,CC3120具有与模块上的 SFLASH 的直接 SPI 接口,该接口用于直接闪存编程。 此外, 从 CC3100MOD 迁移到 CC3120MOD 时,此 zip 文件应包含所有文档的列表。   

    e2e.ti.com/.../7120.swru462f.zip

    谢谢,
    雅各布