This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801MOD:有关校准器 SET_TX_POWER 命令的问题,是否考虑了 BO 和迹线损耗?

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1074785/wl1801mod-question-about-calibrator-set_tx_power-command-are-bo-and-trace-loss-taken-into-account

部件号:WL1801MOD

您好,

我正在尝试更好地理解校准器 Set_TX_POWER 命令。

第一个参数是功率级别。 我的问题是,假设我的通道限制设置为1 (已启用),INI 文件中的 BO 和迹线丢失设置是否会生效?

例如,假设我的 INI 中有一个被定义为3dBm 的跟踪损耗,而我的 BO 最终为7dBm。 (假设我的功率限制在 INI 中为最大值)

当我使用以下校准器命令时,模块输出(即 U.FL 连接器)应获得什么功率?

校准器 SET_TX_POWER 16000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

我希望输出的功率为16dBm,还是希望输出的功率为16-7-3=6 dBm?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brad Caldwell。

    是的,启用“channel_limitation”后,INI 中的 BO 和迹线丢失设置将生效。

    请注意,INI 中的 PerChanBoMode11ABG 具有不同的 BO 模式配置。 BO 可以是从 INI 定义的固定 BO,也可以是从 FW 定义的。 这是一个棘手的部分,因为固件脚本无法访问。  

    因此,输出将因 INI 设置而异。

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Seong。 我有一个快速跟进,只是为了确保我的理解正确。  

    假设我的 INI 配置为7 dBm 的固定 BO 和3 dBm 的迹线损耗(特定速率下的特定通道)。 使用校准器 Set_TX_POWER 在 U.FL 连接器上获得的模块输出功率是否为20dBm - 7dBm - 3dBm = 10dBm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Brad,

    让我们将此讨论转移到电子邮件中。

    巴西,