您好,
我正在尝试更好地理解校准器 Set_TX_POWER 命令。
第一个参数是功率级别。 我的问题是,假设我的通道限制设置为1 (已启用),INI 文件中的 BO 和迹线丢失设置是否会生效?
例如,假设我的 INI 中有一个被定义为3dBm 的跟踪损耗,而我的 BO 最终为7dBm。 (假设我的功率限制在 INI 中为最大值)
当我使用以下校准器命令时,模块输出(即 U.FL 连接器)应获得什么功率?
校准器 SET_TX_POWER 16000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
我希望输出的功率为16dBm,还是希望输出的功率为16-7-3=6 dBm?
谢谢