This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220MODA:将 CA 文件添加到 Uniflash 以确保服务器连接的安全

Guru**** 2578975 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3220MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1075221/cc3220moda-adding-ca-files-to-uniflash-to-secure-server-connection

部件号:CC3220MODA
《线程》中讨论的其他部件:UNIFLASH

我们的客户机设计使用 CC3220MODA,该产品与我们的远程服务器配对。  每个用户都有我们的服务器和一些这些客户端。  我们需要能够保持与此服务器的 HTTPS 连接。  我认为,我们拥有从有效 CA 授权机构获得的证书,我们的连接通过 HTTPS 工作,因为我们的根 CA 已经包含在 SimpleLink 根 CA 目录中。  这在实验中可以正常工作,但重要的是我们可以处理不同的情况,这些情况下,根 CA 不是目录的一部分。  我已经审查了许多有关此主题的帖子,但我仍然不清楚如何在编程期间将新的或更新的 CA 文件正确地包括到 Uniflash 项目中以存储。  也许那里有一个例子,但我没有看到。  如果流程与一组自签名证书不同,我也希望获得一些指导。   

谢谢,皮特