This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3220SF-LAUNHHXL:CC3220配置

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1074954/cc3220sf-launchxl-cc3220-provisioning

部件号:CC3220SF-LAUNHHXL
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

SimpleLink Wi-FiRegisteredCC3220开箱即用应用程序文件(位于第13页),当 CC3220供应, 配置失败时,将显示以下失败信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在使用什么 SDK 和 SP?

    您是否使用示例中的用户文件(或 Uniflash 文件夹下的 zip 文件)对设备进行了编程?

    您是否能够连接到设备? (有时 ,当 没有互联网接入时,电话要求您“保持连接”)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 是 Simplelink_cc32xx_SDK_5_30_00_08,该应用程序是 SimpleLink Wi-Fi Starter Pro 版本2.2.28

    该设备从未使用过,只是开箱即用。

    是的,我可以连接设备。

    我使用 Tera 术语监控以下信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来不错。 我不确定问题是什么。

    您是否可以尝试对设备进行编程(请参阅 SDK 中的开箱即用示例)?

    此外,您还可以尝试记录 NWP 日志,以便我们更好地了解这一点(请参阅 https://www.ti.com/lit/swru455中的第20章)。