This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1837MOD:无法扫描设备

Guru**** 661510 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1079941/wl1837mod-unable-to-scan-device

部件号:WL1837MOD
“线程”中讨论的其它部件:WL1837AM3352

当我们使用 wl1837时,会出现以下问题。 请帮助分析原因或解决方案:

Wl1837应用程序摘要:BT 和 wfif 模块均有效。 TI 的 am3352用于主机端。Am3352通过 UART 和 BT,SDIO 和 WiFi 进行通信。

当前现象:通电后,主机通常发送 cmdl5命令,但从端(wl1837)从不返回响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yunxue,

    是否审查过主板设计? 您可以在 此处请求设计审查:https://www.ti.com/tool/WILINK-DESIGN-REVIEWS

    巴西,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    请同时列出您的 AM335x 处理器 SDK 版本? 您使用的是 EVM 还是定制电路板? 我认为您是指 SDIO 命令,因此如果 WL1837没有响应,可能是电源问题。  

    为了熟悉 AM335x 和 WL1837,我们建议客户首先使用此 SDK 版本:  

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/06_00_00_07/index_FDS.html

    然后按照 R8.8用户指南中的构建步骤操作:

    https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们仍在确认电源电路。 首先确认问题:如果要同时使用1837年的蓝牙和 WiFi,
    1. SDK 版本是否有指定的要求?
    2.硬件电路是否有任何特殊预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    目前,根据对 MMC 驱动程序代码的分析,在主机端发送 cmd5后,主机端尚未收到 wl1837。的响应

    1.如果是电源问题,应如何检查电源问题?  

    2.我能否参考时间序列图或核对表?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    补充性现象如下:

     ℃环境温度低(例如,室温为10 ̊ C)时,这种无法识别 SDIO 设备的现象(wl1837)会更加严重       频繁(但不会100%重复)

    2, 只有主侧的芯片 AM335x(由液氮冷却),设备无法识别的现象是100%重复发生。

    3. 只有从动侧的芯片 wl1837由液氮冷却,设备无法识别的现象不会再次出现。

     ℃正常温度 wl1837后,设备的环境温度降至-10 ̊ C,wl1837仍正常运行。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我们一次专注于事情。 关于温度问题,我将推迟到我的同事那里。 我将尽力回答你的问题。  

    [引用 userid="514177" url="~ë/support/wireless-connectivity /wi-fi-group/wi-fi -forum/1079941/wl1837mod-unable to -scan-device/3998546#3998546"]首先确认问题:如果要同时使用 BT 和1837的 WiFi,[引用/引用]

    同时通过两个接口进行通信不会出现问题。  

    [引用 userid="514177" url="~ë/support/wireless-connectivity /wi-fi-group/wi-fi -forum/1079941/wl1837mod-unable to -scan-device/3998555#3998555]1.如果是电源问题,我应该如何检查电源问题?  [/引用]

    请检查滑轨 VIO (1.8V)和 VBAT (3.3V)。 您还应检查时钟并确保其稳定。  

    [引用 userid="514177" url="~ë/support/wireless-connectivity wi-fi-group/wi-fi -forum/1079941/wl1837mod-unable to -scan-device/3998555#3998555"]2. 我是否可以参考时间序列图或核对表?

    WL1837数据表中有计时图。 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/wl1837mod.pdf 

    [引用 userid="514177" url="~ë/support/wireless-connectivity /wi-fi-group/wi-fi -forum/1079941/wl1837mod-unable to -scan-device/3998555#3998555"],根据 MMC 驱动程序代码的分析,在发送来自主机方的回应后,。ë n wl37[wlcmdl37]

    请确保时钟和电源稳定性。 您能否对 SDIO 线路进行范围控制,并确保 WL1837在 SD 总线上的 cmd 5之后发送响应? 这样,我们就会知道问题是在 DTS 还是内核中。 您能否提供内核日志? 你在烟中看到的是 wlcore 还是 wl18xx?