This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:WiFi 信号强度小于&在 AP 和工作站模式下,我们通常会遇到数据包丢失的情况。 [wl1807 & WiLink 8.8组合]

Guru**** 2434410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1079065/wl1807mod-wifi-signal-strength-is-less-we-often-experience-packet-loss-in-ap-as-well-as-station-mode-wl1807-wilink-8-8-combo

部件号:WL1807MOD
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我们在产品中使用 WL1807。我们采用了 WiLink 驱动程序8.8,因为它支持 WPA3。

但令我们惊讶的是,我们看到数据包在长期的正常 ping 中丢失。WiFi Direct 的情况更糟。

附加了 tcpdump 和日志以供参考。

这是一个已知问题吗? 如果是,我们是否知道这种解决办法?

如果需要任何查询/输入,请告诉我。 谢谢。

巴西,

Anantha R