This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:硬件和软件兼容性以及与 WL1835/7MOD 的差异?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1835MOD, WL1837MOD, WL1831MOD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1079366/wl1831mod-hw-and-sw-compatibility-and-differences-with-wl1835-7mod

部件号:WL1831MOD
“线程”中讨论的其它部件:WL1835MODWL1837MODWL1835

您好,

我的客户对 WL1831MOD 的供应链有问题,希望了解 WL1835MOD 和 WL1837MOD 的供应链是否可以更好。

但他不知道 WL183MOD 与 WL183MOD 31年35月37日 之间的差异和硬件/软件兼容性,能否列出软件和硬件级别与 WL1831MOD 之间的所有差异和兼容性?

如果需要共享 PPT,请以私人方式写信给我:a-***

谢谢,

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安东尼奥,

    这些模块与引脚兼容,因此从硬件的角度看,无需进行任何更改。

    从软件的角度 看,您需要为 WL1835/7MOD 重新配置目标设备,即重新运行 configure-device.sh 脚本。请参阅第4.1节 :https://www.ti.com/lit/ug/swru561a/swru561a.pdf

    巴西,