This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCCHCC3220MOASF:LAUNCCHCC3220MOASF:配置文件(config.json)不存在,使用默认值

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1077358/launchcc3220modasf-launchcc3220modasf-config-file-cfg-json-doesn-t-exist-using-defaults

部件号:LAUNCCHCC3220MODASF
《线程:UNIFLASH》中讨论的其他部件

您好,

我正在使用 uniflash 提供的 SLImageCreator.exe  7.1.0.3796。我想更改项目创建和文档的一些设置,如下所示:

Project new --name new_project_name --cfg_json CFG_JSON _PATH,在这里,我可以找到一个用于使用  默认值删除 Configfile (config.json)的 cfg.json 示例文件。

但无论如何,如果此消息“配置文件(config.json)不存在,使用默认值”是一个错误,我非常想在 dependet 中使用 n 示例文件。

巴西,

阿诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arnaud,

    可在安装目录中找到重新配置文件的示例:

    <install_path>/uniflash 版本/simplelink/imagecreator/示例

    如果需要,可以修改此配置文件并将其用于替代默认文件。

    最佳

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢,但我不需要我需要的重新配置文件,我需要配置文件。 我认为有一些不同。

    巴西,

    阿诺德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arnaud,

    我所指的重新配置文件是一个配置文件的示例,可以修改该文件并将其用于替代默认配置文件。 这两种类型的文件之间不应有任何区别。

    您能更详细地解释一下您遇到的“错误”吗?

    最佳

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答,我会将该文件用于我的目的。 我在这个论坛上看到了一些帖子,其中说  “配置文件(cg.json)不存在,使用默认值”将始终是输出,我认为这也将出现在这里。

    是否有机会为该文件提供更详细的示例?

    此致,

    阿诺德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arnaud,

    这是您正在引用的帖子吗?  网址:https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/825588/cc3220moda-uniflash-cli-complains-about-config-file-so-how-to-i-create-one  

    正如 Vince 所提到的,您可以在 GUI 中配置一次项目,然后在命令行中使用该项目。 在这种情况下,消息应该消失。  

    最佳

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,这就是我提到的帖子。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arnaud,  

    关于这个问题,上述是否有帮助? 如果您的问题已解决,请单击“This resolved my issue (此问题已解决)”按钮。 如果没有,请告诉我如何继续提供帮助。

    最佳

    瑞安