This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNHXL-CC3235SF:如何更改 wi-fi 信道带宽?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1079140/launchxl-cc3235sf-how-to-change-wi-fi-channel-bandwidth

部件号:LAUNHHXL-CC3235SF
《线程》中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3235SF

您好 TI,

我正在使用 CC3235SF 测试 Wi-Fi,是否有任何方法可以通过代码或 UniFlash 将 Wi-Fi 信道宽度更改为20M 或40M?

SDK:simplelink_cc32xx_sdk_5_10_00_02

演示:AT_commands_CC3235SF_LAUNCHXL_FreeRTOS_CCS

此致,

锡明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Siemin,

    这不可能。 CC3235设备仅支持20MHz 带宽。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    我现在明白了。

    感谢您的回答!

    巴西,

    锡明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    CC32xx 设备是低功耗 WiFi 设备。 使用40MHz 信道带宽不会有任何好处。 20MHz 足以通过 CC32xx 设备。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan,

    你的补充说明让我更加清楚。

    我正在构建一个 WiFi 和 BLE 共存的环境,因此我希望看到 WiFi 40M 和20M 信道带宽对 BLE 的影响之间的区别。

    无论如何,感谢您的回复。

    br,

    锡明