This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:网状路由器连接问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1077824/cc3235sf-mesh-router-connectivity-issues

部件号:CC3235SF

您好 TI, https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/995542/cc3235sf-facing-frequent-disconnection-from-from-router-the-following-error-is-returned-sl_wlan_disconnect_frame_from_nonauth_sta 是否有一个解决 方案?

我们也同样看到客户抱怨网状路由器 AP 的连接不良和经常断开连接。

一些品牌报告称连接性能较差且经常断开连接:


NETGEAR 奥秘
Google Home Mesh

亚马逊埃罗网格

TP Link Deco 网格

我们对这些设备有低功耗要求,因此我们以  SL_WLAN_LOW_POWER_policy 模式运行。   启用“无 PS 轮询”时,这些设备似乎没有区别。

 遗憾的是,SL_WLAN_Always _on_policy 的功耗太高,无法 将其用作解决方案。

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我们的一位专家很快就会在这里回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在离线检查它是否已解决。

    您可能会在这里看到一个带有网状路由器的 IOP。

    这类设备唯一已知的问题是,我们偶尔会断开一次连接,并将其缩小为省电机制。

    这就是为什么我们推出了此新 API 来禁用 PS 轮询。 您是否在自己的案例中试用过?

    您使用的是特定的 AP 型号吗?

    如螺纹上所述,此处强制使用空气嗅探器。您有此选项吗?

    什洛米