This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCCHCC3235MOD:电池电源

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1077732/launchcc3235mod-battery-power-supply

部件号:LAUNCCHCC3235MOD

你好!

我有5伏电源(电池),并希望使用 J19供电。

在用户指南第23页上,我们可以看到从外部电源为主板供电的原理图。

但文本或图片中存在混淆不清的错误。

BRD 应该通过电线连接到5V 或 VBAT 吗?

返修+VBAT 不能用语言来形容。

返修+5V ...似乎工作正常(至少 D7亮起),但 MCU 似乎无法启动。 我有切换 LED 的简单示例...但 LED 始终呈白色。

通过 XDS110供电工作正常,LED 正在切换。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊戈尔,你好,

    你是对的,这是图片上的一个错误,因为本节实际上介绍了如何使用3V3进行外部供电。 跳线应从 BRD 连接到 VBAT。 我们需要更新此信息。

    由于您使用5V 电源从外部为启动板供电,因此不应卸下隔离块上的任何跳线。 只需确保未连接 USB 电缆。

    通过使用 J19,您可以将5V 电源连接到 VCC_MCU_5V 网络。 在下图中,您可以看到5V 将直接连接到 LDO,在该位置 ,它将被降压到3V3以为 EVM 供电。

    巴西,