This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1807MOD:采用 CC2652的 Wilink8 COEX

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1077448/wl1807mod-wilink8-coex-with-cc2652

部件号:WL1807MOD

您好,香榭丽舍

我们正在尝试找出 WL1807 Wifi 和 CC2652 BLE 共存的最佳方法。

WL1807上的 Zigbee COEX 信号和 CC2652上的 COEX 信号彼此不兼容,这一点越来越明显。 因此,我们的下一个思路可能是尝试在更高级别而不是在数据包级别上进行时间共享。 软件中是否有一种简单的方法来告诉 WL1807 停止传输,然后稍后再告诉它可以传输? 或者,我们可以将 WL1807 TX 功率级别设置得非常低,然后再恢复正常。 WL1807用例可以是 AP 或 STA,因此两者的问题相同。

还有其他建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布拉德,

    CC26xx 团队评估了 WiLink8和 CC26xx 之间的 Co-ex 解决方案。

    “软件中是否有一种简单的方法可以告诉 WL1807 停止传输,然后稍后再告诉它可以传输?”

    否  

    “也许我们可以将 WL1807 TX 功率级别设置得非常低,然后再恢复正常。”

    否,不建议这样做,因为这可能 导致重新传输等

    序列号