This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3200:如何开始使用 TI 的物联网微控制器

Guru**** 2768865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1077394/cc3200-how-to-get-started-with-microcontrollers-for-iot-from-ti

部件号:CC3200
“线程”中讨论的其它部件:CC3220SF-LAUNHHXLLAUNHHXL-CC3235SF

我想从使用 Wifi 的微控制器编程开始,请问您是否推荐我使用闪光器/调试器? ,您知道哪些引脚用于编程吗? 您建议我使用什么软件? 从 TI 物联网微控制器开始的任何书籍或 PDF? 我想建议在我的工作中使用这些微控制器,我想在提出这些微控制器之前了解更多有关它们的信息。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马丁,

    我的建议是从 CC3220SF-LAUNHHXL 或 LAUNHHXL-CC3235SF 开始。 为了开发代码,您可以免费使用 TI 的 IDE - Code Composer Studio。 TI CC32xx LaunchPad 包含可在该电路板上用于开发的调试器 XDS-110。 之后,您可以使用开发板上的 XDS-110调试硬件。 您可以在CC3220SFCC3235 SimpleLink Academy 的产品页面上找到详细信息

    我是一名独立开发人员,与 TI 没有任何关系。 我可以说,TI WiFi 设备 CC32xx (CC3220,CC3230,CC3235)是非常好的设备。 我使用这些工具已经有多年了。 如果您想在专业产品上使用 WiFi 设备,TI 器件是正确的选择。 但是,如果您想使用“家庭项目”,ESP32可能更适合此类使用。 目前,TI WiFi 设备存在一个显著的缺点。 由于半导体市场的现状,小型开发商很难找到 CC32xx 器件。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马丁,

    我同意 Jan 的观点, CC3220SF-LAUNCHXLLAUNCHXL-CC3235SF 启动板是一个很好的起点。

    此外,此处还提供了另一个 e2e 帖子的链接,该帖子包含了有关 TI Wi-Fi 连接产品入门的有用步骤: [FAQ] SimpleLink Wi-Fi 开发指南

    此致,

    杰西