This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCCC3235MOD:UniFlash Cannot be Connected to LAUNCCHCC3235MOD (Operation Failed Error:SLImageCreator.exe:BootLoaderError,Timeout reading data)

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3235SF, SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1077142/launchcc3235mod-uniflash-cannot-be-connected-to-launchcc3235mod-operation-failed-error-slimagecreator-exe-bootloadererror-timeout-reading-data

部件号:LAUNCCHCC3235MOD
“线程”中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3235SFSN74LVC1T45

我们遇到了无法将 UniFlash 连接到评估板(LAUNCCC3235MOD)的问题。
有人知道吗?

首先,将 PC 连接到评估板,然后启动 UniFlash。
在 UniFlash 屏幕上,我们可以将设备和序列号都视为检测到的设备。
-在新配置中选择设备(启动 XL-CC3235SF)并过渡到启动图像创建程序
-在“开始新项目”中将“设备类型”设置为 CC3235SF,并将“设备模式”设置为“开发”,然后按“创建项目”。
-在“开发模式-简单视图”屏幕上,根据需要为 MCT img 和 Service Pack 精细名称设置.bin 文件。
-我们按“连接”按钮,但在超时后发生(操作失败错误:SLImageCreator.exe:BootLoaderError,读取数据超时)
此时,评估板上的 SOP [2.0]为“010”(UARTLOAD_Functional_4WJ)。

从示波器上的波形看,P55_GPIO _01的 H 级为0.9V。
(即使 J11的跳线短到2-3,且输入上拉(3.3V)为 U5 (SN74LVC1T45)))
(当然,当我们移除 J11上的跳线时,P55_GPIO _01的 H 级保持为0.9V,U5的输入为3.3V)
但是,当使用示波器观察到此信号时,似乎在连接 USB 连接器时正在执行串行通信。
有一个 H/L 切换,输出看起来根本不会损坏。

有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对大家都很抱歉。 我们自己解决了这个问题。
    P55_GPIO _01的电压为0.9V,这是问题所在,是由用于其他目的的硬件所导致的。
    通过卸下硬件解决了超时问题。